Other Parts Discussed in Thread: TPSM63606, TPSM63606E
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPSM63606E 主题中讨论的其他器件:TPSM63606、
工具与软件:
大家好、
我的一位客户正在考虑将 TPSM63606E 或 TPSM63606用于其后续产品。
目前、他们有以下问题。
请您给我您的答复吗?
问题1。 TPSM63606E 和 TPSM63606之间的不同点是什么?
是否仅在工作温度范围内?
问题2: TPSM63606E 的价格约为 TPSM63606 1的4倍。
这种价格差异是否仅适用于更宽的工作温度范围?
非常感谢您的答复。
此致、
和也。