This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM63606E:TPSM63606E 和 TPSM63606之间的不同点是什么?

Guru**** 2506135 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSM63606, TPSM63606E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1386547/tpsm63606e-what-is-different-point-between-tpsm63606e-and-tpsm63606

器件型号:TPSM63606E
主题中讨论的其他器件:TPSM63606

工具与软件:

大家好、

我的一位客户正在考虑将 TPSM63606E 或 TPSM63606用于其后续产品。

目前、他们有以下问题。
请您给我您的答复吗?

问题1。  TPSM63606E 和 TPSM63606之间的不同点是什么?
   是否仅在工作温度范围内?

问题2:  TPSM63606E 的价格约为  TPSM63606 1的4倍。
    这种价格差异是否仅适用于更宽的工作温度范围?

非常感谢您的答复。

此致、
和也。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazuya:

    只要客户的规格在下表中、就应该可以使用 TPSM63606而不是 TPSM63606E。

     

    我在绝对最大值表中看到的唯一区别是能够在-55°C 下运行。

    谢谢!

    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、您好!

    非常感谢您的答复。

    我可以再问您一个问题吗?


    这个扩展温度范围的价格是否不同?

    再次感谢您、此致、
    和也。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazuya:

    情况似乎就是这样。 成本可能有所不同、这可能是由于我们生产的产品数量、客户购买的产品数量、-55C 所用的工艺/材料不同等各种因素造成的

    谢谢!

    Andrew