Other Parts Discussed in Thread: BQ25750, BQSTUDIO
Thread 中讨论的其他器件: BQSTUDIO
工具与软件:
您好!
使用 BQ25750时、我无法确定数据表中的两个寄存器描述:
- REG0x02´s 电流(第41页):它印制在这里、步长为50mA、且最低值为400mA、但是当在 BQStudio 中选择电流时、例如、对于500mA、在位视图中、我可以看到0x28、这与12、5mA 步长相关。 下可选限值也不同!
- REG0x12´s 终止电流(第44页):它印刷的最低值是250,在 BQStudio 中我可以选择低至50mA。 步骤有同样的问题:在位视图中500mA 为0x28
-什么也不能理解,我 ICHG_REG 是700mA ,但实际电流只是关于544mA (见图片)-甚至 VFB_REG 没有达到( CC 模式)
此致、
Achim