This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25750:寄存器设置

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25750, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1384971/bq25750-register-settings

器件型号:BQ25750
Thread 中讨论的其他器件: BQSTUDIO

工具与软件:

您好!

使用 BQ25750时、我无法确定数据表中的两个寄存器描述:

- REG0x02´s 电流(第41页):它印制在这里、步长为50mA、且最低值为400mA、但是当在 BQStudio 中选择电流时、例如、对于500mA、在位视图中、我可以看到0x28、这与12、5mA 步长相关。 下可选限值也不同!

- REG0x12´s 终止电流(第44页):它印刷的最低值是250,在 BQStudio 中我可以选择低至50mA。 步骤有同样的问题:在位视图中500mA 为0x28

-什么也不能理解,我 ICHG_REG 是700mA ,但实际电流只是关于544mA (见图片)-甚至 VFB_REG 没有达到( CC 模式)

此致、

Achim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Achim、您好!

    1.请通过 BQStudio 参考数据表设置。 此外、如果您尝试对比400mA 更低的电流进行编程、则寄存器将返回到400mA。 我无法在 BQStudio 中设置400mA 下限。

    2.它与 ICHG 寄存器相同。 如果您设置的 ITERM 低于250mA、IC 会将寄存器设置为250mA。

    3.我们不提供 ADC 精度规格。 测试时、建议使用电流表来测试电流。 对于某个应用、我建议使用另一个 ADC 来测量电池检测电阻两端的电压。

    感谢您耐心等待。 如果您有任何其他问题、请告诉我。

    此致、
    埃森·加洛韦