This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25890H:通过 VBUS 上的铁氧体磁珠禁用充电?

Guru**** 2390730 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25890H, BQ27220
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1384216/bq25890h-charge-disabled-by-ferrite-bead-on-vbus

器件型号:BQ25890H
Thread 中讨论的其他器件: BQ27220

工具与软件:

大家好、团队成员:  

最近、我们添加了一个阻抗为220 Ω@ 100Mhz 频带的铁氧体磁珠。  

我们将其放置在 VBUS 迹线之前、但存在磁珠添加板(充电器 IC)未对电池充电并且无法与 uC 进行 I2C 通信的症状。  

在充电器插入电路板后经过一段时间、就会发生这种情况。 这些板最近添加了一个磁珠。  

当发生这种情况时、VBUS 上的电压与之前相同、但 I2C 始终为高电平(之前处于移动状态)。  

再说一次、正如我说过的、VUSB 串行中的唯一区别是磁珠。  

是否有任何与此类似的报告问题?  

谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我们也曾有其他客户在其设计中使用铁氧体磁珠、而不会出现任何问题。 具体而言、我不希望铁氧体磁珠对 BQ25890H I2C 通信产生任何影响。

    要验证在无法执行 I2C 通信时是否连接了电池、是否正确? 您还能帮助共享设计 BQ25890H 部分的原理图吗?  

    此致、

    Garrett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Garrett:  

    是、已连接电池、并且有用于电量监测计 BQ27220、MCU Attiny3226和充电器 IC BQ25890H 的 I2C 总线。

    这是充电器的一部分原理图  

    现在、在 VBUS 之前有磁珠。 其他方面对于有问题的板也是如此。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Garrett、关于充电器的引脚 STAT、如果我们将该引脚直接连接到 UC、会怎么样?  

    您可以看到、这里没有上拉电阻器和 LED。 如果我们这样把这个引脚、充电器会做一件怪异的工作(例如 I2C 故障)、该怎么办?

    该引脚最初是否仅用于指示 LED? 或者我们是否可以使用此引脚作为 uC 的输入?

    我使用示波器检查了该引脚上的信号、该信号在电池充电时会出现一些周期性噪声。 如果电池已充电、则该引脚变为低电平(0v)。

    周期性信号从何而来?

    此致、  

    Hyeontaek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hyeontaek:  

    感谢您的答复。 I2C 线路的上拉轨是什么? 该电路板似乎未显示在原理图中。  

    即使铁氧体磁珠导致 VBUS 的输入电压出现问题、BQ25890H 仍然能够在仅使用电池供电时执行 I2C 通信。  

    关于 STAT 引脚、它不是仅针对 LED 而设计、可以连接到 MCU。 请记住、STAT 引脚是一个开漏输出(即它只能将引脚拉低至 GND)。 无论是否使用 LED、该引脚都需要通过2.2千欧至10千欧的电阻上拉至逻辑轨才能按设计工作。  

    此外、STAT 引脚是一个可选连接。 您的电流连接没有上拉和 LED 应该不会影响充电器 IC 的正常工作能力。

    预计在 STAT 被驱动为低电平时产生周期性噪声、这不是问题。 如果您参阅数据表中的图50和51、您将在应用曲线中看到 STAT 上的噪声相同。  

    此致、

    Garrett