Thread 中讨论的其他器件: BQ27220
工具与软件:
大家好、团队成员:
最近、我们添加了一个阻抗为220 Ω@ 100Mhz 频带的铁氧体磁珠。
我们将其放置在 VBUS 迹线之前、但存在磁珠添加板(充电器 IC)未对电池充电并且无法与 uC 进行 I2C 通信的症状。
在充电器插入电路板后经过一段时间、就会发生这种情况。 这些板最近添加了一个磁珠。
当发生这种情况时、VBUS 上的电压与之前相同、但 I2C 始终为高电平(之前处于移动状态)。
再说一次、正如我说过的、VUSB 串行中的唯一区别是磁珠。
是否有任何与此类似的报告问题?
谢谢!