This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5181-Q1:未通过传导发射(电流探头方法)和辐射发射

Guru**** 2392905 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5181, LM5180EVM-S05

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1380748/lm5181-q1-failed-conducted-emission-current-probe-method-and-radiated-emission

器件型号:LM5181-Q1
主题中讨论的其他器件:LM5181LM5180EVM-S05

工具与软件:

变压器参数

团队成员、您好!

我将 LM5181用于燃料电池监控应用

输出电压 - 20V/LVDS 40mA

输入电压- 24V (6V-32V)

14个类似的反激式电路可在1个 PCB 中使用。 所有反激式转换器的输入均取自输入填充器(图2)。

根据 CISPER-25 (5类)限制、电压方法中的传导发射看起来很小(150K -108MHz)。 但电流探头方法发现的辐射发射和传导发射未能通过。 测量图如下所示。

CP 测试

RE TEST (重新测试)

您能建议一些步骤来确定路线原因吗?

TI 是否已根据 CISPR25在评估板上完成 EMI 测试?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Saivin:

    感谢您发送编修。  首先、我们根据 CISPR-25在 LM5180EVM-S05板上进行了 EMI 测试、结果显示在 EVM 用户指南中。

    我看到故障主要在高频范围内。 您能否在与 EMI 测试相同的工作条件下获取 SW 到 GND 电压的示波器图并放大以显示几个开关周期?

    我还看到您使用的是共模扼流圈、但系统 GND 没有 Y 电容器。  是否可以尝试添加 Y 电容、以便使 CM 扼流圈更有效?

    谢谢!

    Youhao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Xi:

    您能告诉我 EVM 用户指南的哪个页面包含 EMC 测试数据吗? 我找不到任何信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Xi:

    如果我将 Y-Cap 添加到电源和接地端、不像是我们绕过了 CM 扼流圈吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    初级 SW 波形

     .

    次要波形

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Saivin:

    很抱歉因为节假日而延迟。  感谢波形。 交换机节点看起来不错。  

    关于 Y-cap、它们将提供到源极的返回路径、这里是次级侧、从而将其限制在电路内部、不会发射到外部。   

    请注意、如果您可以想象沿 GND 路径的寄生阻抗、则不要将 CM 短接:这涉及高频噪声。

    我看到您也超出了 RE 限制、而这可能需要在布局中更多地处理、以尽可能减小任何交流电流环路区域、而屏蔽也可能有帮助。  不过、我们首先处理 CM。  

    谢谢!

    Youhao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Xi:

    您是指初级接地和次级接地之间的 Y 电容吗?

    如果是、我们已经拥有了该项目。

    或者您是指下面这样的内容?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Saivin:

    我是指第二个配置。  我看到、您已经在输入/输出隔离边界使用了电容器。  对于输入共模滤波器、 请尝试将 Y 电容器接地到更靠近隔离边界初级侧的位置、然后查看发射是否得到改善。

    谢谢!

    Youhao