主题中讨论的其他器件:LM5181、 LM5180EVM-S05
工具与软件:
变压器参数
团队成员、您好!
我将 LM5181用于燃料电池监控应用
输出电压 - 20V/LVDS 40mA
输入电压- 24V (6V-32V)
14个类似的反激式电路可在1个 PCB 中使用。 所有反激式转换器的输入均取自输入填充器(图2)。
根据 CISPER-25 (5类)限制、电压方法中的传导发射看起来很小(150K -108MHz)。 但电流探头方法发现的辐射发射和传导发射未能通过。 测量图如下所示。
CP 测试
RE TEST (重新测试)
您能建议一些步骤来确定路线原因吗?
TI 是否已根据 CISPR25在评估板上完成 EMI 测试?