This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A03:输出电压检查

Guru**** 2387080 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1384944/tps7a03-output-voltage-check

器件型号:TPS7A03

工具与软件:

嗨、团队:

客户正在评估其应用中的 TPS7A0318。

它们获得一个输入为1.85V、最大输出电流为90mA 的条件。

根据波形、1.8V/170mV 时的压降电压大约为90mA、那么我们可以得到输出电压1.85V - 0.17V = 1.68V 吗?

您可以帮助检查上述条件下的输出电压吗?

 谢谢、此致、

会的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您用于上述计算的图适用于1.8V 的输出电压(您尝试计算的电压)。 相反、您应该使用一个图来显示额定输出电流下压差与 Vin 间的关系。 DS 中显示了其中两个(200 mA 和50 mA 输出电流)。  使用图6-36和90 mA 输出电流的换算系数、压降电压为180mV。 这样我得到的输出电压为1.67V。