This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27421EVM-G1B:请求有关连接 BQ27421-G1B-EVM 和 BQ25611D-EVM 的建议

Guru**** 2384210 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1388697/bq27421evm-g1b-requesting-suggestion-for-interfacing-bq27421-g1b-evm-and-bq25611d-evm

器件型号:BQ27421EVM-G1B

工具与软件:

尊敬的 TI:
  我使用的是 BQ27421-G1B-EVM 用于监测目的、并且 BQ25611D-EVM 为电池充电。 根据数据表、我确认了 BQ27421-G1B-EVM 针对锂离子电池编程了 ChemI_ID 312。 我假设这适用于充满电电电压为4.2V 的单节锂聚合物(LiCoO2)电池(我假设 BQ27421-G1B 的编程电压为4.3/4.35V)。

以下是电池详细信息、供您参考。

额定容量

典型值:5200mA、Min 5100mA

标称电压

3.7V

充电电压

4.2±0.03V

标准充电

恒定电流0.2C5 A、恒定电压4.2V

0.01 C5 A 切断

标准放电

恒定电流0.2 C5 A

终止电压3.0V

快速充电

恒定电流0.5C5 A

恒定电压4.2V

0.01 C5 A 切断

快速放电

恒定电流0.5 C5 A

终止电压3.0V

最大连续充电电流

1 C5 A

最大连续放电电流

1.5C5 A
(脉冲放电电流:2C)

ANODE

碳纤维

负极

氧化钴锂;LiCoO2

电解液

EC/DMC/EMC/LPF6

分隔符

聚乙烯/20麦克风

  1. 我在下面提供了我的电池规格。 您能否确认所选的充电器和电量监测是否与该电池兼容?
  2. 验证电量计与实际值的正确方法是什么
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不知道充电器。  与 bq27421-G1B 相比、bq27421-G1A 可能更适合4.2V 电池。 您必须使用 https://www.ti.com/tool/GPCCHEM 来分析实际电池化学成分是否兼容(该工具会返回被测电池和所有 bq27421型号的估计 DOD 误差)。

    验证由客户决定。 验证电量监测精度的一种简单方法是记录从满电荷到完全放电的时间、电流、电压和 SOC、然后通过将每次的库仑计数(=对随时间变化的电流的积分)除以总通过电荷(=满电荷容量)、然后将该值乘以100%、来计算该数据的真实电荷状态。 真实 SOC 和测量仪表报告的 SOC 之间日志文件中每一行的差异是以百分比表示的误差。