This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25176M:该 IC 是否在15V 下工作?

Guru**** 2580445 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25176M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1387604/bq25176m-does-this-ic-work-at-15v

器件型号:BQ25176M

工具与软件:

嗨、团队:

我的电路中的 BQ25176M 出现问题。 它仅在窄输入电压范围(Vin = 5V 至6V)内提供已编程的充电电流(500mA)。 当我进一步提高输入电压时、充电电流会显著下降、IC 最终停止为1S 3.7V 锂聚合物电池充电。

组件:

  • 锂聚合物电池:1S 3.7V
  • Riset: 604Ω
  • VSET:18.2kΩ
  • 预期输出:
    • Iout = 500mA
    • Vout = 4.35V

我为您准备了以下问题:

  • 关于输入电压范围(高达18V)的数据表信息是否不准确?
  • 在15V 输入电压下正常运行是否需要任何额外的元件?

 

我期待收到您的回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    BQ25176M 具有热调节功能、可通过降低输出电流来管理器件温度。

    随着输入电压的增加、功率耗散增加、更有可能开始热调节。

    检查 ISET 引脚上的电压、当电流调节为目标值时、电压应为1V、但在热调节开始时电压会下降。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bill、您好!

    我们进行了一些测试来分析 BQ25176M IC 的充电行为、以下是使用的参数和结果。
    VOUT = 4.35V Ichrg= 800 mA
    RVSET = 18k
    RISet=390

    连接电池时的结果:

    • VIN = 5.06V、VRISet=1.13V、Ichrg = 750 mA、VBAT=3.55V。
    • VIN = 6.02V、VRISet=0.578V、360 mA、VBAT=3.473V
    • VIN = 7V、VVRISet=0.42V、250 mA、VBAT=3.44V
    • VIN = 8V、VRISet=0.3V、190 mA、VBAT=3.424V
    • VIN = 9.02V、V里 塞特= 0.24V、Ichrg = 150 mA、VBAT = 3.414V
    • VIN = 10.01V、VRISet=0.2V、120 mA、VBAT=3.406V
    • VIN = 12V、VRISet=0.16V、90 mA、VBAT=3.398V
    • VIN = 15V、VVRISet=0.12V、60 mA、VBAT=3.393V

    在所有这些测试之后、我们得到不令人满意的结果、因为我们的电源电压往往介于8和15V 之间、但充电器在该范围内无法工作。

    我们是否可以添加任何其他设置以使其正常工作或提供任何其他建议?

    随附的是所用原理图和 PCB 电路的图像。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andres

    这看起来像是热调节。  充电电流随着 Vin 的增加而减小、电池会充电、但需要更长的时间。

    更改布局将改善功率耗散并在6V 至8V 范围内增加输出电流。

    开关转换器将在此范围内提供更大的电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我明白、但我需要一个允许输入范围在4V 至15V 之间的 IC、您可以推荐其中一些吗?

    提前感谢、输入范围将由太阳能电池提供!