This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD95373AQ5M:PSpice 仿真的功率损耗计算与数据表不匹配

Guru**** 2555630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1386589/csd95373aq5m-power-loss-calculation-of-the-pspice-simulation-does-not-match-the-datasheet

器件型号:CSD95373AQ5M

工具与软件:

你(们)好
这是 PSPICE for TI 的仿真方案(Tj 125°)

 根据数据表设置的参数(输出电流23A)

根据数据表、预计功率损耗为2.8W。  
但是、PSPICE 仿真计算出的功率损耗仅为1.68W

有人知道吗、为什么会有所不同?
谢谢 Marcele2e.ti.com/.../CSD95373_5F00_Start_2D00_2024_2D00_07_2D00_12T05_2D00_55.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    数据表中的功率损耗数据来自 EVM。 该 EVM 具有一个1nF 和1欧姆的 RC 缓冲器。 缓冲器中的功率损耗约为 C*(V)^2 = 1nF* 500kHz*(12)^2 = 0.7W。

    电容器 ESR 中也有一些损耗。  

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好
    谢谢 Mahmoud。
    有 CSD95373B 器件(而非 CSD95373A)的 EVM 说明。
    根据数据表、测量的功率损耗是不带缓冲器的器件功率损耗。
    仍然具有此功率损耗差异。
     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果没有缓冲器、在转换期间、电压尖峰会更高。  如果尖峰高于21.5V、内部钳位会从尖峰中耗散能量。  

    此致