请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CSD95373AQ5M 工具与软件:
你(们)好
这是 PSPICE for TI 的仿真方案(Tj 125°)

根据数据表设置的参数(输出电流23A)

根据数据表、预计功率损耗为2.8W。
但是、PSPICE 仿真计算出的功率损耗仅为1.68W

有人知道吗、为什么会有所不同?
谢谢 Marcele2e.ti.com/.../CSD95373_5F00_Start_2D00_2024_2D00_07_2D00_12T05_2D00_55.zip