This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61391:采用 TPS61391的负电压 APD 电源设计(SLVAEZ7):VO 调节。

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61391

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1381778/tps61391-negative-voltage-apd-power-supply-design-with-tps61391-slvaez7-vo-adjust

器件型号:TPS61391

工具与软件:

大家好!

我正在根据应用报告"采用 TPS61391的高精度负电压 APD 电源设计"开发一个负电源设计。 但是、我想在 FB 路径中使用一个 DAC、来调节 -20V 至-60V 范围内的负输出。要将负输出电压转换为正反馈电压、需要使用电平转换器电路(2.1项)。 应用报告指出了这一点 "它使用通过两个廉价 PNP 晶体管和一个 NPN 晶体管构建的电流镜电路来调节输出电压" 正如我们从应用报告直接附图中所看到的那样。 那么、根据此反馈拓扑、对于添加外部 DAC 信号以在上述范围内提供 Vo 调整、建议如何?

感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adelson:

    此处应该有可用的方法使用 DAC +电阻器调整负 Vout 并连接到 FB 网络。

    此致

    Lei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨蕾

    感谢您的建议。 既然我的 DAC 信号在0至3V3范围内运行、我如何确定连接到 DAC 的电阻器值?

    感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Adelson:

    您使用的 DAC 的最大拉电流能力(最大 Iout)是多少?  

    此致

    Lei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Li:

    DAC 的最大输出电流为1mA。 我们希望以最大30 mA 在-20V 至-70V 范围内调节输出电压。

    感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Adelson:

    我认为以下参数应该是一个很好的开始。 在 DAC 可以使 Vout 调节范围更大之后、减小67.7k 的电阻器。   

    如果您看到任何问题、请告诉我。

    此致

    Lei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨蕾

    它似乎起作用了。 我能够在此处运行极端情况下(Vdac = 3v3、Vdac=0V)的仿真、起初得到了很好的结果。

    您是否仅使用了应用报告中的公式(2)和(3)?

    此致、

    Adelson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Adelson:

    基本方程式为应用报告中的(1)和(2)。 只有一点变化、如下所示、仅供您参考。

    此致

    Lei