Other Parts Discussed in Thread: UA78, TLV761
主题中讨论的其他器件:UA78、 TLV761
各位专家、您好!
对于我们的数据表未指定 PSRR 的 IC、我们如何知道 PSRR 值?
我将向客户介绍我们 IC 的一些 PSRR 特性、以替代竞争对手的 IC。 他们希望我们将我们的 PSRR 与他们当前正在使用的竞争对手 IC 进行比较。
不过、似乎只有部分 IC 指定了 PSRR 特性、而部分 IC 没有指定、如下表所示。 我们没有这些 IC 的 PSRR 数据吗?
谢谢你。
| 资格 | PSRR (120Hz) | PSRR (100kHz) | PSRR (10MHz) | |
|
58dB | 24dB | -8db | |
| UA7808CKCSE3 | - | 40dB | - | |
| LM317KTTR | 62dB | - | - | |
| LM317DCYR | 62dB | - | - | |
| LM7812CT/NOPB | - | 48db | - | |
|
41dB | 20dB | -8db | |
| UA78L05AIPK | 58dB | 62dB | 62dB | |
| UA78L05ACPKM3 | 58dB | 62dB | 62dB | |
|
62dB | 25dB | -8db | |
| LM317KTTR | 62dB | - | - | |
| LM317DCYR | 62dB | - | - | |
| LM7805CT/NOPB | - | 48db | - | |
|
70.5. | 54.1. | 34.5. | |
| TLV76150KVUR | 78dB | 55dB | 30dB | |
| LM317AMDTX/NOPB | 80dB | - | - | |
|
54dB | 32dB | 0db | |
| LM317KTTR | 62dB | - | - | |
| LM317DCYR | 62dB | - | - | |
| LM7815CT/NOPB | - | 48db | - |