This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM317:没有 PSRR 的 LDO

Guru**** 2812805 points

Other Parts Discussed in Thread: UA78, TLV761

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1361295/lm317-ldos-that-do-not-have-psrr

器件型号:LM317
主题中讨论的其他器件:UA78TLV761

各位专家、您好!  

对于我们的数据表未指定 PSRR 的 IC、我们如何知道 PSRR 值?  

我将向客户介绍我们 IC 的一些 PSRR 特性、以替代竞争对手的 IC。 他们希望我们将我们的 PSRR 与他们当前正在使用的竞争对手 IC 进行比较。

不过、似乎只有部分 IC 指定了 PSRR 特性、而部分 IC 没有指定、如下表所示。 我们没有这些 IC 的 PSRR 数据吗?

谢谢你。

资格 PSRR (120Hz) PSRR (100kHz) PSRR (10MHz)
KIA7808API-U/AIL PF
58dB 24dB -8db
UA7808CKCSE3 - 40dB -
LM317KTTR 62dB - -
LM317DCYR 62dB - -
LM7812CT/NOPB - 48db -
KIA78L05F-RTF/P
41dB 20dB -8db
UA78L05AIPK   58dB 62dB 62dB
UA78L05ACPKM3 58dB 62dB 62dB
KIA7805API-U/AIL PF
62dB 25dB -8db
LM317KTTR 62dB - -
LM317DCYR 62dB - -
LM7805CT/NOPB - 48db -
S78D50D
70.5. 54.1. 34.5.
TLV76150KVUR 78dB 55dB 30dB
LM317AMDTX/NOPB 80dB - -
AIA7815API-U/BADS PF
54dB 32dB 0db
LM317KTTR 62dB - -
LM317DCYR 62dB - -
LM7815CT/NOPB - 48db -
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jade、

    请在每个器件数据表中找到 PSRR 图。 我们通常仅指定100kHz db 时的 PSRR。

    此致、

    Prakash L

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Prakash:

    非常感谢您的反馈和对比表!

    此致、
    Jade

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Prakash:

    最近的客户表示、他们需要120Hz、100kHz 的 PSRR 值、 10MHz 为了与我们竞争对手的 IC 性能进行比较、然后选择替换用的 IC LDO。他们现在要完成比较和选择 IC 的过程、来替换 EOL LDO 或非常旧的 LDO、这就是他们需要这些数据的原因。

    对于以下 IC、我找不到 120Hz 和/或10MHz 的 PSRR 数据、如果您有这些数据、请与我分享吗? 如果没有、客户会询问我们是否可以测量 PSRR 并与他们分享。

    LM7805CT/NOPB

    LM7815CT/NOPB

    UA7812CKCS

    LM2940CT-12/NOPB

    UA78M05IKCS

    TLV76150KVUR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jade、

    对于 LM78和 UA78、我们没有该数据。 这些是线性稳压器和传统器件、但未针对这些器件表征 PSRR。

    LM2940和 TLV761的图表包含您需要的 PSRR 值。

    LM2940:

    TLV761:

    谢谢!

    Prakash L

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Prakash:

    感谢您的答复! 对于 LM78和 UA78、 您能否测量下表中空单元格的 PSRR 值?

    目前、三星家用电器正在寻找从 AVL 列表中删除的 IC、就像我们将如何停产旧器件一样、正在寻找替代 IC。

    要将我们的 IC 性能与竞争对手的性能进行比较、他们需要这些规格。 如果没有它、客户就必须将其解读为我们的 IC、以具有较低的性能。它们具有其他规格、则需要此 PSRR 值。 在你的帮助下,我能够填写一些,但他们说他们需要所有的价值。

     

    PSRR

    P/N

    120Hz

    100kHz

    10MHz

    UA78L05ACDR

     

     

     

    LM7805CT/NOPB

     

     

     

    LM7815CT/NOPB

     

     

     

    UA7812CKCS

     

     

     

    LM2940CT-12/NOPB

    75

    66

     

    UA78M05IKCS

    81.

    40.

     

    TLV76150KVUR

    88

    55.

    31.

    此致、
    Jade

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jade:

    我们将把它分配给我们的一位应用工程师进行审查并与您联系。

    谢谢!

    Stephen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Jade、  

    您是否有想要的特定输出电压和负载电流?

    此致!

    Juliette

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Juliette:

    您能否在输入电压为12V、输出电压为5V 的100mA 条件下测量它?

    感谢您的支持。

    此致、
    Jade

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Jade、  

    我将订购 LDO 和 EVM 进行这些测量。 我会在完成后通知您、或者我是否遇到任何问题  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Juliette:

    非常感谢您的支持。 我想问一下我们何时可以收到结果?

    此致、
    Jade

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我预计会在下周内收到器件和 EVM、因此我认为 在收到器件后3-5个工作日应该是足够的时间。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Jade、  

    其他器件尚未发布、但此处是  UA78L05ACDR 的 PSRR 图

    请注意、我无法 通过我们的采样系统订购 UA7812CKCS、因此我认为我无法进行此测量。  

    本周也是一个节日、因此除非部件在接下来的两天内送达、否则这些测量应在下周完成。  

    此致!

    Juliette

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jade、

    我将接管以帮助促进关于该主题的问题。  

    您能告诉我在回答您的问题时还需要做些什么吗?

    谢谢!

    Hannah