请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ24715 工具与软件:
BQ24715在充电过程中、电池将反复放电并在99%-100%的范围内充电。 发现当充电异常时、+VBATA 的电压仅为8.4V、等于电池端子电压。 充电器 IC 会在没有充电电流的情况下关闭。 随附的是原理图。

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好 Herbet:
什么是最小 SYS 电压?
没有系统负载、问题发生在空闲状态
您在施加系统负载时不会看到此问题?
此致、
Christian。