This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24715:BQ24715充电器问题

Guru**** 2387060 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24715
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1384958/bq24715-bq24715-charger-issue

器件型号:BQ24715

工具与软件:

BQ24715在充电过程中、电池将反复放电并在99%-100%的范围内充电。 发现当充电异常时、+VBATA 的电压仅为8.4V、等于电池端子电压。 充电器 IC 会在没有充电电流的情况下关闭。 随附的是原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Herbert、您好!

    我正在查看此问题、我将在收集更多信息后提供更新。

    此致、

    Christian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Herbert、您好!

    您能否提供寄存器设置?

    是否有系统负载?

    Q33的用途是什么

    此致、

    Christian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    寄存器设置值为 0x12  0X665E、  0X15  8700  、0x3F 3000、0X14 2000、没有系统加载、故障发生在空闲状态

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Herbet:

    什么是最小 SYS 电压?

    没有系统负载、问题发生在空闲状态

    您在施加系统负载时不会看到此问题?

    此致、

    Christian。