This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1044:TUSB1044RNQ 显示交替模式功能||多路复用器要求

Guru**** 2535780 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB1044, TUSB1146, TUSB1064

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1387778/tusb1044-tusb1044rnq-display-alt-mode-functionality-mux-requirement

器件型号:TUSB1044
主题中讨论的其他器件: TUSB1146TUSB1064

工具与软件:

你(们)好  

我们在项目中将转接驱动器 partTUSB1044RNQ 器件用于 Type-C 接口、而且我们在设计中还需要用到 ALT 模式功能。 我们在设计中使用 Intel SoC、该 SoC 没有用于显示功能的内置 MUX。  因此、现在有疑问、 TUSB1044RNQ 是否具有内置多路复用器用于显示切换功能、或者我们将不得不使用外部多路复用器。  

1. TUSB1044RNQ 是否仅用作转接驱动器而不提供内置多路复用器功能? 请确认。

2.数据表中提到了显示交替模式、但在 TUSB1044RNQ 的方框图中、未显示多路复用器、因此容易混淆。  

请确认这些问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TUSB1044在高速线路上没有多路复用器。 如果您需要转接驱动器+多路复用器、请考虑使用 TUSB1146 (用于 DP 源端)或 TUSB1064 (用于 DP 接收端) .

    Unknown 说:
    1.  TUSB1044RNQ 是否仅用作转接驱动器而不提供内置多路复用器功能? 请确认。

    是的、它只是四个高速数据通道的转接驱动器。 仅对于 AUX/SBU 通道有一个多路复用器。

    Unknown 说:
    2. 数据表中提到了显示交替模式、但 TUSB1044RNQ 的方框图中未显示多路复用器、因此令人困惑。  [报价]

    该器件支持 DP 交替模式转接驱动和 AUX/SBU 多路复用、但 USB/DP 通道上没有多路复用器。 此部件旨在与具有内置 USB/DP MUX 的处理器配合使用。

    如有任何问题、请告诉我。

    此致!

    Shane

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Shane 的答复。

    我们面临一个问题、即 Type-C 端口仅在单侧工作、因为软件配置中存在与翻转方向有关的一些问题。 如果要在没有任何软件配置的情况下使用此转接驱动器、我们是否可以通过硬件控制来使用它。 我的意思是、如果不依赖任何软件、此转接驱动器是否可同时用于 Type-C 端口的两个方向?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果不想使用 I2C 控制器件、可以在 GPIO 模式下配置1044。 为此、下拉 I2C_EN 引脚:

    GPIO 模式允许您在引脚上使用上拉/下拉电阻器来配置器件、从而使用1044。

    您能展示一下1044如何连接到系统中的 USB 和 DP 线路的方框图吗? 我想确保信号路由正确、因为可能需要外部多路复用器。

    此致!

    Shane

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shane、您好!

    请分享您的电子邮件 ID。 我将在您的邮件中分享 Type-C 部分原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们组的政策是、仅通过 E2E 提供支持。 要私下共享原理图、请接受我的友谊申请、并在 E2E 上直接发送 PDF 文件。

    此致!

    Shane

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Shane。。。  我附上了原理图文件供审阅。  

    此外、让我们知道原理图的更改、无需软件控制即可使用转接驱动器。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我在原理图中看到的唯一问题是 AUXn 上有两个100K 的上拉电阻、AUXp 上有两个100K 的下拉电阻。 您应该移除其中一组电阻器。

    我没有看到从1044到您的 USB 主机的连接。  如果主机中未集成 USB/DP、请确保有 MUX。

    要将 TUSB1044从 I2C 模式更改为 GPIO 模式、请执行以下操作:

    1.将 I2C_EN 上的上拉电阻更改为下拉电阻:

    2.将 FLIP、CTL0和 CTL1路由到 PD 控制器的 GPIO 引脚。 需要为方向控制(FLIP)、USB3使能(CTL0)和 DisplayPort 使能(CTL1)配置 GPIO 引脚。

    3.如果你不想用 PD 控制器来控制的话,用4.7K 欧姆将 SLP_S0#拉高。

    此致!

    Shane

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shane、您好!

    2.将 FLIP、CTL0和 CTL1路由到 PD 控制器的 GPIO 引脚。 需要为方向控制(FLIP)、USB3使能(CTL0)和 DisplayPort 使能(CTL1)配置 GPIO 引脚。

    我们是否可以为这些引脚(FLIP、CTL0和 CTL1)进行上拉/下拉组合、而不是路由到 PD 控制器的 GPIO? 我是说对这些引脚使用硬件控制而不是软件控制?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以选择上拉/下拉 CTL0和 CTL1 如果您希望1044仅在一种特定模式下运行:

    CTL0/CTL1 = 1/1:2通道 USB3 + 2通道 DisplayPort

    CTL0/CTL1=0:只适用于 USB3 (无 DisplayPort)

    CTL0/CTL1 = 0/1:4通道 DisplayPort (无 USB3)

    我不建议这样做 、因为它将1044限制为一种工作模式。 如果您对此满意、则可以将这些引脚拉高或拉低。

    无法拉动 FLIP 引脚 上下颠倒、因为翻转是基于 Type-C 电缆的方向。 这需要连接到 PD 控制器、以便1044知道 USB-C 电缆的方向。

    此致!

    Shane