主题中讨论的其他器件: TUSB1146、 TUSB1064
工具与软件:
你(们)好
我们在项目中将转接驱动器 partTUSB1044RNQ 器件用于 Type-C 接口、而且我们在设计中还需要用到 ALT 模式功能。 我们在设计中使用 Intel SoC、该 SoC 没有用于显示功能的内置 MUX。 因此、现在有疑问、 TUSB1044RNQ 是否具有内置多路复用器用于显示切换功能、或者我们将不得不使用外部多路复用器。
1. TUSB1044RNQ 是否仅用作转接驱动器而不提供内置多路复用器功能? 请确认。
2.数据表中提到了显示交替模式、但在 TUSB1044RNQ 的方框图中、未显示多路复用器、因此容易混淆。
请确认这些问题。