主题中讨论的其他器件:LM66100、、、 TPS7A03
工具与软件:
大家好!
我目前正在为 MCU 设计电池供电电源。 这里有一个主电压源、用于在正常运行时为 MCU 供电。 一旦电池电压下降、由纽扣电池(240 mA、3052V)以低功耗模式为 MCU 供电。 有一点是、纽扣电池电压不能直接施加到 MCU、因为 MCU 电源引脚的最大电压为1.9V。 当然、反向电流阻断是该电路中的必备功能。 为了满足这一设计要求、我设计了以下内容(这只是一个想法):

因此、在正常运行中、由于 MODE 引脚的原因、LDO 上通常为 MCU 供电。 阅读了以下文章后、我 的问题来到:[常见问题解答] TPS2117:我的电源多路复用器为什么不阻断反向电流/电压? -电源管理论坛-电源管理- TI E2E 支持论坛
也就是说、如果 VINx 引脚中没有可用的下拉电路、VOUT 可能会将 VINx 拉至其电压。 对于 VIN1来说、这不是问题、因为它已经连接了一个分压器。 但我不想将下拉电阻连接到 VIN2、因为在为 MCU 供电时、它会消耗纽扣电池。 我很担心这可能会损坏 LM66100 IC 本身。
我注意到有一个具有有源放电功能的 LM66100版本、在 IC 未启用或发生 UVLO 情况时将激活。
LM66100的 P 版本是否足以避免反向供电或不必要的电流、或者没有该功能的版本是否仍然有效? 在发生主动放电时有必要关断 LM66100、或者当 EN 为 H 时这也可用(假设 IQ 电流可以容忍并且不需要额外的元件来驱动 EN 引脚从而获得关断电流)。
当然、如果有适合这种情况的更合适元件、请告知我。
如果我的帖子中存在误解、请更正我。
此致、
Gorka。