This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2116:通过具有有源放电功能的 LM66100 LDO 激活反向电流保护

Guru**** 2529390 points
Other Parts Discussed in Thread: LM66100, TPS2116, TPS7A03

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1377914/tps2116-reverse-current-protection-activation-with-lm66100-ldo-with-active-discharge

器件型号:TPS2116
主题中讨论的其他器件:LM66100、、、 TPS7A03

工具与软件:

大家好!

我目前正在为 MCU 设计电池供电电源。 这里有一个主电压源、用于在正常运行时为 MCU 供电。 一旦电池电压下降、由纽扣电池(240 mA、3052V)以低功耗模式为 MCU 供电。 有一点是、纽扣电池电压不能直接施加到 MCU、因为 MCU 电源引脚的最大电压为1.9V。 当然、反向电流阻断是该电路中的必备功能。 为了满足这一设计要求、我设计了以下内容(这只是一个想法):

因此、在正常运行中、由于 MODE 引脚的原因、LDO 上通常为 MCU 供电。 阅读了以下文章后、我 的问题来到:[常见问题解答] TPS2117:我的电源多路复用器为什么不阻断反向电流/电压? -电源管理论坛-电源管理- TI E2E 支持论坛

也就是说、如果 VINx 引脚中没有可用的下拉电路、VOUT 可能会将 VINx 拉至其电压。 对于 VIN1来说、这不是问题、因为它已经连接了一个分压器。 但我不想将下拉电阻连接到 VIN2、因为在为 MCU 供电时、它会消耗纽扣电池。 我很担心这可能会损坏 LM66100 IC 本身。

我注意到有一个具有有源放电功能的 LM66100版本、在 IC 未启用或发生 UVLO 情况时将激活。

LM66100的 P 版本是否足以避免反向供电或不必要的电流、或者没有该功能的版本是否仍然有效? 在发生主动放电时有必要关断 LM66100、或者当 EN 为 H 时这也可用(假设 IQ 电流可以容忍并且不需要额外的元件来驱动 EN 引脚从而获得关断电流)。

当然、如果有适合这种情况的更合适元件、请告知我。

如果我的帖子中存在误解、请更正我。

此致、

Gorka。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gorka:

    首先、如何将纽扣电池的3V 电压降至1.8V? LM66100器件是理想二极管、不是 LDO、并且不具备降压电压的能力。 我在此推荐降压转换器或 LDO、某些 降压转换器甚至可以提供反向电流保护。 此外、TPS2116也具有一定的反向电流阻断功能。

    我不确定如何回答您关于 V_IN2引脚上的接地电阻的问题、但我会联系该常见问题解答帖子的作者来了解这是否相关。

    此致、

    耐特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nate:

    我将 LDO 名称写错了、我是指 TPS7A03、它具有极低的 IQ 和较低的最小输入电压。 我曾考虑过实现切换的不同方式、并且还考虑 使用两个 LM66100而不是单个 TPS2116、但由于优先级特性、我最终决定使用最后一个。

    当你得到一个答案从作者的文章,请告诉我。

    此致、

    Gorka。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gorka:

    应用手册的作者将于下周发布、我会尽快在周一与他们进行确认。  为了清楚起见、您可以从原始问题发送更新版本的图像吗? 您似乎已经做了一些更改、我想确切了解它们会如何显示。

    谢谢!
    耐特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nate:

    很抱歉耽误你的时间。 我对其进行了更新并制作了初步原理图。 您可以在下面进行查看:

    用例如下、 正常运行时为 VDD_BBS 加电+1V8、一旦它降至某个阈值以下(例如+1V7、它将在 PR1处的 UVLO 分压器上消失)、它将从+1V8切换到 由+VBATT 标记的 LDO。 问题是此电路是否可以工作、放电是否有任何问题或任何其他问题。

    此致、

    Gorka。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gorka:

    我们已查看了您的原理图、我们未发现此设置有任何问题。 您不必担心一个通道的电压会影响另一个通道、除非您计划向 V_OUT 添加额外的电压电源、否则没有理由关注反向电流。

    此致、

    耐特