This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM7480-Q1:LM74801-Q1与 LM47800-Q1

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1388113/lm7480-q1-lm74801-q1-versus-lm47800-q1

器件型号:LM7480-Q1
Thread 中讨论的其他器件:LM74800-Q1TINA-TI

工具与软件:

大家好、我一直在使用 TINA-TI 对采用共源极配置的 LM74801-Q1进行仿真。 我正在尝试将其用于功率相对较高的应用(与参考设计相比)。 我注意到、在大负载电流下、理想二极管 MOSFET 的正向压降会增加、并且会在 Q2的 Vds 达到150mV 后阻止 Vcap 充电。 我想知道这是否是由导致发生这种情况的某个隐藏阈值(我无法在数据表上找到广告)造成的? 此外、  LM74800-Q1特有的10.5mV V (AC)线性正向电压调节功能是否导致行为异常? LM74801-Q1的行为是否有所不同?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Trenton:

    10.5mV 的 V (AC)仅在 LM74800-Q1中可用、而在 LM74801-Q1中不可用。 在 LM74801-Q1中、DGATE 在开/关方案中控制、FET 将始终以 RDS_ON 运行。

    VDS 将为 ILOADxRDS_ON、因此 VDS 可以为150mV。 这不应改变 VCAP 的行为。 您能否分享一下发生这种情况时的波形和原理图。

    此致、

    Shiven Dhir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shiven:

    可以在 LM7480-Q1 页面上找到我要仿真的文件、特别是共源瞬态模型。 我所做的唯一修改是添加一些电压/电流表(以查看某些重要信号)、添加与给定负载并联的电流发生器、使器件能够在更高的负载功率下运行、并将源电压增加到28VDC。  

    仿真截屏:光标跟踪 V_DIODE (即二极管 VDS 的正向压降)。 另请注意 VCAP_2 (它是相对于 VS 引脚测量的电容引脚、即电荷泵电容器上的电压)。 当 VDS 或理想二极管 MOSFET 达到150mV 时、VCAP 不再充电。 我在将其他 MOSFET 型号替换为不同的 RDS (on)值时发现了这一点、当理想二极管 MOSFET 的 VDS 达到150mV 时、VCAP 始终停止充电。  

    我正在尝试了解发生这种情况的原因、这是仿真模型的问题、还是数据表中未指定的行为?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Trenton:

    这种行为不符合预期。 我将在最后尝试进行仿真、并在明天通过 EOD 与您联系。

    此致、

    Shiven Dhir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Trenton:

    我在 OrCAD PSpice 上进行了仿真、并且确实进行了复制。 150mV 是反向至正向转换的阈值。

    电荷泵未充电只是一个模型工件、 不会在实际 IC 上发生。

    实际上、电荷泵的功能不会改变。

    此致、

    Shiven Dhir