Other Parts Discussed in Thread: TPS923653
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS923653 工具与软件:
尊敬的德州仪器(TI)支持团队:
我目前正在研究一个使用 TPS923653 LED 驱动器作为升压转换器来为 LED 面板供电的项目。 当 EN/PWM 和 ADIM 引脚都为高电平时、该电路运行良好、从而使 LED 面板完全打开。 但是、在 EN/PWM 引脚上引入 PWM 信号进行调光时会遇到重大问题。
具体而言、我正在经历:
- 电路产生可闻噪声很大。
- 开关节点处出现过度振铃。
为了缓解这些问题、我尝试了以下方法:
- 将 PWM 信号频率从1kHz 增加到20kHz。 虽然这可以在大部分时间降低可闻噪声、但它并未在较低的占空比下完全消除该噪声。 此外、开关节点仍表现出明显的振铃、这似乎不正常。
您能否就以下方面提供指导:
- 使用 TPS923653 PWM 调光时、可闻噪声大且振铃过度是正常的吗?
- 是否推荐了特定元件值或配置来更大限度地减少这些问题?
- 使用 PWM 调光时、我可以采取哪些额外的步骤来确保稳定且无噪声的运行?
感谢您的帮助。
Craig