This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS923653:TPS923653 LED 驱动器相关问题:PWM 调光时的可闻噪声和过度振铃

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS923653

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1388367/tps923653-issues-with-tps923653-led-driver-audible-noise-and-excessive-ringing-with-pwm-dimming

器件型号:TPS923653

工具与软件:

尊敬的德州仪器(TI)支持团队:

我目前正在研究一个使用 TPS923653 LED 驱动器作为升压转换器来为 LED 面板供电的项目。 当 EN/PWM 和 ADIM 引脚都为高电平时、该电路运行良好、从而使 LED 面板完全打开。 但是、在 EN/PWM 引脚上引入 PWM 信号进行调光时会遇到重大问题。

具体而言、我正在经历:

  1. 电路产生可闻噪声很大。
  2. 开关节点处出现过度振铃。

为了缓解这些问题、我尝试了以下方法:

  • 将 PWM 信号频率从1kHz 增加到20kHz。 虽然这可以在大部分时间降低可闻噪声、但它并未在较低的占空比下完全消除该噪声。 此外、开关节点仍表现出明显的振铃、这似乎不正常。

您能否就以下方面提供指导:

  1. 使用 TPS923653 PWM 调光时、可闻噪声大且振铃过度是正常的吗?
  2. 是否推荐了特定元件值或配置来更大限度地减少这些问题?
  3. 使用 PWM 调光时、我可以采取哪些额外的步骤来确保稳定且无噪声的运行?

感谢您的帮助。

Craig

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Craig、

    需要检查以下几点:

    • 请给我一个更清晰的示意图。 上面的一个很难阅读。
    • 此外、您是否有任何示波器捕获图显示了过度的振铃?  
    • 请提供输入电压、LED 电压和 LED 电流的规格(首选 LED 的 I-V 曲线)。
    • 您使用的调光模式是什么?
    • 您是否知道可闻噪声的来源? 是什么? 输出电容器?

    此致、

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steven、您好。

    • 此处是指向包含原理图和振荡图片的文件夹的链接。  原理图和示波器捕获
    • 原理图中包含许多细节、但输入电压12-24V、LED 电压为35V、LED 电流设置为333mA。
    • 我正在尝试使用 PWM 调光。
    • 我认为 可闻噪声来自电感器、但很难判断。
    • 我将输出电容增加到了100 μ F、然后将电感器增加到680uH、可闻噪声似乎得到改善、但振荡仍在开关节点上。

    谢谢


    Craig

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Craig、

    抱歉、我无法访问您发布的文件。 您可以通过电子邮件将它们发送给我吗? 我已通过此 E2E 论坛上的私人消息将我的电子邮件地址发送给您。 谢谢。

    此致、

    Steven