This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL1963A:输出下降

Guru**** 2380860 points
Other Parts Discussed in Thread: TL1963A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1387703/tl1963a-output-fall-down

器件型号:TL1963A

工具与软件:

这款 TL1963A 适用于可穿戴 OLED 显示屏、当我们对 OLED 屏幕进行 OTP、TL1963A 支持6V 电压。、我的 Vin 为8V 时、您可以获得 下面链接中所示的电路原理图

现在我有三个问题:

1.然后我打开电路、Vin 将在20ms 内下拉至4V、TL1963A 的某些部分可以将 Vout 保持在6V、而一些会一起下降、我 想知道  TL1963A 稳定电压、的能力有多 大、以及 TL1963A 可以提供的最大输出负载是多少  

2.我可以用什么方法来区分它们?

3.什么是差异的根本原因?

您可以参考的图片。

通过百度网盘分享的文件:8d435137d9f81290b9e5ca04edaefd0.jpg
链接:pan.baidu.com/.../1WraOfchXK8bfyNbBMYnj0w
提取码:1234

通过百度网盘分享的文件:TL1963A原理图。png
链接:pan.baidu.com/.../1kOeQMYcG10A_qOOKbBZw1g
提取码:1234

通过百度网盘分享的文件:微信图片20240716110258.jpg
链接:pan.baidu.com/.../1GpMUdQvHmtjJzQOZUk4Lsg
提取码:1234

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我无法看到随附的文档。 您是否可以不附加为 Web 链接、而只是附加文档本身? 还是以图像/文件的形式上传?

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    图片如下所示

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.输出 电压可能保持接近6V 仅是由于输出电容器中存储的电荷以及在20ms 内没有充分放电。 数据表中的负载和输入瞬态图和表格中给出了 TL1963A 稳定电压的能力。 在用于短路/电流浪涌保护的电流限制接近2.75A 时、最大负载为1.5A。

    2.很抱歉我不明白这个问题。 您可以重新表述一下吗?

    3、这是很难确定的。 您能否说明测试的 TL1963As 样本尺寸是多少、以及有多少个样本表现出输出电压未下降的行为? 它们是不同的电路板还是相同的电路板上换了器件?