工具与软件:
这款 TL1963A 适用于可穿戴 OLED 显示屏、当我们对 OLED 屏幕进行 OTP、TL1963A 支持6V 电压。、我的 Vin 为8V 时、您可以获得 下面链接中所示的电路原理图
现在我有三个问题:
1.然后我打开电路、Vin 将在20ms 内下拉至4V、TL1963A 的某些部分可以将 Vout 保持在6V、而一些会一起下降、我 想知道 TL1963A 稳定电压、的能力有多 大、以及 TL1963A 可以提供的最大输出负载是多少
2.我可以用什么方法来区分它们?
3.什么是差异的根本原因?
您可以参考的图片。
通过百度网盘分享的文件:8d435137d9f81290b9e5ca04edaefd0.jpg
链接:pan.baidu.com/.../1WraOfchXK8bfyNbBMYnj0w
提取码:1234
通过百度网盘分享的文件:TL1963A原理图。png
链接:pan.baidu.com/.../1kOeQMYcG10A_qOOKbBZw1g
提取码:1234
通过百度网盘分享的文件:微信图片20240716110258.jpg
链接:pan.baidu.com/.../1GpMUdQvHmtjJzQOZUk4Lsg
提取码:1234