This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ35100:数据表功耗说明

Guru**** 2763595 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ35100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1388180/bq35100-datasheet-power-consumption-clarification

器件型号:BQ35100

工具与软件:

您好!

我 有关于累加器模式下的 BQ35100功耗的问题。

在数据表第6.3节中规定平均 电流0.3uA (如下所示)

这里的平均值是什么意思? 0.3uA 是 它的平均电流 GE ==高电平 且 GaugeStart() 尚未发送 (无库仑计数)?

此致!
Aldwin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Aldwin、

    这是使用累加器模式时特定时间段内的平均电流消耗。 因此这个平均值包括 GaugeStart 大约每30分钟发送一次且 GE 在其他时间为低电平时的状态。 它是该特定用例的平均值。

    此致、

    Nick Richards

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是否意味着占空比为50%? GaugeStart()至 GaugeStop()的时间为 30分钟、接下来的30分钟为 GE ==低电平?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Aldwin、

    否、未指定实际时序。 然而、在 GaugeStart 与 GaugeStop 之间的这段时间以及在 GE = low 之间的29分钟内、此用例将接近1分钟

    此致、

    Nick Richards