尊敬的 TI:
我们目前正在将 TPS25750S 与2个 SM6K513NU MOSFET 配合使用来实现外部电源路径。 遗憾的是、MOSFET 不由 TPS 进行开关。
目前、我们在电池无电模式下使用 TPS、因此 VIN_3V3和 PP5V 不可用、并且 TPS 由 VBUS 供电。 LDO (1V5和3V3)为。 TPS 使用 EEPROM 加载配置、并与电源适配器协商 PD 合约。 在本例中为 max 45W 15V 3A。我们使用 ADC 配置:ADCIN1 = 7 (连接至 LDO_3V3)且 ADCIN2 = 5 (LDO_3V1/2)。 以下是将器件连接到5V USB 集线器时的电压:
VBUS = 5V
GATE_VBUS = 5V
GATE_VSYS = 1.6V
漏极= 0.64V
VSYS = 1.6V
VIN_3V3 = 0V
PP5V = 0V
您对 TPS 不会开关 MOSFET 有何建议?
寄存器映射看起来很好、并且寄存器0x26显示:PP3开关已启用(系统输入)/PP1开关已禁用
这是器件原理图的片断。 (VBUS_SW = V_SYS)
此致、
Tom