This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25750:TPS25750S 外部 避免击穿

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1387969/tps25750-tps25750s-ext-mosfet

器件型号:TPS25750

尊敬的 TI:

我们目前正在将 TPS25750S 与2个 SM6K513NU MOSFET 配合使用来实现外部电源路径。 遗憾的是、MOSFET 不由 TPS 进行开关。

目前、我们在电池无电模式下使用 TPS、因此 VIN_3V3和 PP5V 不可用、并且 TPS 由 VBUS 供电。 LDO (1V5和3V3)为。 TPS 使用 EEPROM 加载配置、并与电源适配器协商 PD 合约。 在本例中为 max 45W 15V 3A。我们使用 ADC 配置:ADCIN1 = 7 (连接至 LDO_3V3)且 ADCIN2 = 5 (LDO_3V1/2)。 以下是将器件连接到5V USB 集线器时的电压:

VBUS = 5V

GATE_VBUS = 5V

GATE_VSYS = 1.6V

漏极= 0.64V

VSYS = 1.6V

VIN_3V3 = 0V

PP5V = 0V

您对 TPS 不会开关 MOSFET 有何建议?

寄存器映射看起来很好、并且寄存器0x26显示:PP3开关已启用(系统输入)/PP1开关已禁用

这是器件原理图的片断。 (VBUS_SW = V_SYS)

此致、

Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    您能否使用 GUI 共享用于生成 I2C EEPROM 映像的.json 文件?

    您能否检查状态寄存器以查看:

    连接是否有效以及连接类型(Power_Status 0x3F)

    您是否还可以检查 Boot_Status 寄存器以确认配置已从 EEPROM 加载?

    谢谢。此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    我已在下面附加 TPS-JSON 配置。

    这是电源状态寄存器。 我们的器件连接到不带 PD 功能的正常 USB 集线器。

    {
      "questionnaire": {
        "device": "TPS25750",
        "answers": [
          null,
          3,
          0,
          2,
          1,
          1,
          3,
          0,
          1,
          1,
          null,
          0,
          0,
          0,
          0
        ],
        "vendorId": "0000",
        "productId": "0000",
        "version": "1.0.0.2"
      }
    }

    谢谢、此致、

    Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    您是否有 PD 分析器或 CC 线路解码器? 如果是、您是否可以在将源连接到端口时共享 PD 日志?

    json 似乎没有问题、并且看起来您正在从 EEPROM 正确引导。  

    Type-C 电流告诉我们 PD 合约是这样的  不会  正在协商且采用 Type-C 电流、但它未解释灌电流电源路径未开启的原因。

    您使用哪个版本的 GUI 来生成.json 和.bin?

    如果您损坏(擦除)或移除 EEPROM、以便只在电池电量耗尽模式下引导、而不会加载映像、那么您是否看到 FET 有效? 这将告诉我们是硬件问题还是.json 问题。

    谢谢。此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    很抱歉延迟了响应。 我们没有 PD 分析器或 CC 线路解码器。

    我们使用的是 GUI 的版本- 0.6.0

    如果我们使用空 EEPROM 启动应用程序、则也不会对 MOSFET 进行开关。

    我们目前认为这可能是 MOSFET 的硬件问题、因为 MOSFET 的行为非常奇怪。 我们已经订购了新的 MOSFET、将手动安装、并随时通知您。

    非常感谢您的支持、此致、

    Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    听起来不错、请随时更新。

    在等待过程中、也可能值得尝试完全移除 MOSFET、查看栅极驱动信号是否有效(没有 MOSFET 导通)。

    谢谢。此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    好消息。 我们手动在 PCB 上放置了新的 SM6K513NU MOSFET、TPS 现在可正常工作。

    感谢您的大力支持! :)

    此致、

    Tom