This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5176-Q1:软启动异常问题

Guru**** 2774995 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5176

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1390309/lm5176-q1-softstart-abnormal-issue

器件型号:LM5176-Q1
Thread 中讨论的其他器件:LM5176

工具与软件:

团队成员、您好!

我的客户最终在其牵引系统中使用了 LM5176、他们在进行上电/断电测试时可能会再次出现软启动问题。

如您所见、CH1-VIN、CH2-BBSW (控制 Vin 开/关开关)、CH3-EN、CH4-BB (降压-升压的 OUT);

当 VIN 上电时、EN 立即被拉至高电平、但 OUT 延迟740ms、这是异常的。

它们按以下方式测试更多:CH1-FB、CH2-VIN、CH3-SS、CH4-OUT。

SS 引脚经过677ms 延迟、以便为 SS 引脚上的电容器充电。  

根据测试、请帮助 确定根本原因、SS 引脚是否延迟? 如果您需要更多信息、请告诉我?

请帮助说明 LM5176中的 SS 引脚工作原理?

谢谢你。

此致、

兰溪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    兰溪、您好!

    感谢您使用 e2e 论坛。

    EN 引脚和 SS 引脚开启之间存在开始斜升的延迟、但该延迟通常在100us-500us 范围内。
    延迟700 ms 确实过长、因此必须采取一些措施使器件保持在关断模式更长时间。

    客户能否很好地测量 VCC 电压?
    完全升高 VCC 电压是软启动的启动条件之一。

    谢谢、此致、
    Niklas