请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TLV61070A 工具与软件:
您好 μ A
我有一個使用 TLV61070A 的設計需求。μ A
需求條件如下:μ A
- 輸入電壓:1.0VDC至2.0VDC μ A
- 輸出電壓:3.3VDC
- W ü 輸出電流:500mA
我使用PSpice 表示 TI進行模擬、輸入電壓:1VDC時、模擬結果輸出電壓:6.5988u、如下圖。


輸入電壓:2VDC時、模擬結果輸出電壓:、如下圖。μ A


請問輸入電壓:1.0VDC 時、為何輸出電壓不是3.3VDC?