This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV61070A:輸入電壓1.0V 輸出電壓3.3V、使用PSpice TI 失效防护

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV61070A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1390142/tlv61070a-1-0v-3-3v-pspice-for-ti-fail

器件型号:TLV61070A

工具与软件:

您好 μ A

我有一個使用 TLV61070A 的設計需求。μ A

需求條件如下:μ A

  • 輸入電壓:1.0VDC至2.0VDC μ A
  • 輸出電壓:3.3VDC
  • W ü 輸出電流:500mA  

我使用PSpice 表示 TI進行模擬、輸入電壓:1VDC時、模擬結果輸出電壓:6.5988u、如下圖。

輸入電壓:2VDC時、模擬結果輸出電壓:、如下圖。μ A

請問輸入電壓:1.0VDC 時、為何輸出電壓不是3.3VDC?


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!


    感谢您使用 E2E。

    我们的工程师不在办公室。

    他明天将作出答复。

    此致、

    Johannes

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    TLV61070A 支持1.3V 的最小启动电压。 IC 启动后、可支持低至0.5V 的 Vin。 但是 对于启动阶段、Vin 必须超过1.3V。

    此致、

    Travis