工具与软件:
您好!
如下图所示、我希望能够使用开关 S1禁用 TLV70033输出、以便用户可以连接高达5.5V 的外部电压而不是稳压3.3V 电压。 是否可以像这样在 OUT 引脚上施加5.5V 电压? VOUT 的建议运行条件为最大4.8V、但绝对最大值为6V、因此我认为是可以的。 谢谢!

此致!
Sakeenah Khan
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
您好!
如下图所示、我希望能够使用开关 S1禁用 TLV70033输出、以便用户可以连接高达5.5V 的外部电压而不是稳压3.3V 电压。 是否可以像这样在 OUT 引脚上施加5.5V 电压? VOUT 的建议运行条件为最大4.8V、但绝对最大值为6V、因此我认为是可以的。 谢谢!

此致!
Sakeenah Khan
尊敬的 Sakeenah:
使用开关禁用该器件时、输入电压(VBUS)将是多少?
如果 Vout (即5.5V)大于 Vin、则可能会发生反向电流。 如数据表第7.3.1节所述、有一个内置的体二极管用于保护、但该电流不受限制。 因此、如数据表中所述、"如果预计反向工作电压会延长、建议将外部限制在额定输出电流的5%。"
除此之外、由于电压将低于引脚的绝对最大额定值、因此不应损坏器件。

此致、
Bobby
尊敬的 Sakeenah:
在本例中、Vout>Vin、反向电流将流动。
理想情况下、反向电流不应超过 Iout 最大值的105%(在本例中为210mA)。 持续反向电流或过流情况可能会随时间推移而降低器件性能。 如果这种情况很短暂、则可能不会影响性能。
如果您需要有关反向电流的设计建议、请参阅以下应用手册 :LDO 基础知识:防止反向电流
此致、
Bobby