This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS50601A-SP:如何 X 射线底部端接 TI 组件

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7H3301-SP, TPS50601A-SP, TPS7H1101A-SP, TPS51200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1388187/tps50601a-sp-how-to-x-ray-bottom-terminated-ti-componenets

器件型号:TPS50601A-SP
主题中讨论的其他器件: TPS7H1101A-SPTPS51200、TPS7H3301-SP

工具与软件:

IPC 和 J 标准要求底部端接元件的焊料填充度>=50%或焊料空洞<=50%。 我们使用的一些组件可以对组件进行 X 射线检查以查看填充/空隙。 但是、由于 TI 组件的构造方式、我们无法获得填充焊点/焊点的 X 射线。 由于器件的结构、我们只得到一个纯黑色图片(见下文)。  我们能否了解如何确定这些 TI 器件上的焊料填充/空隙?

使用的示例器件:

  • TPS50601A-SP 耐辐射3V 至7V 输入、6A 同步降压转换器(随附图片)
  • TPS7H1101A-SP 1.5V 至7V 输入、3A、耐辐射 LDO 稳压器
  • TPS51200灌/拉 DDR 终端稳压器
  • TPS7H3301-SP 具有内置 VTTREF 缓冲器的灌电流和拉电流耐辐射加固型3A DDR 终端稳压器

 我们已经转向高分辨率3D X 射线和我们的供应商 Nikon、但两个公司都未能获得任何结果。

 TPS50601AHKH/EM 器件的可视化图

X 射线与上述区域相同

谢谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Dan、

    请给我们一些时间在内部调查此事。

    谢谢!
    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Dan、

    您是否能够提供您在 X 射线中使用的功率级别?

    谢谢!
    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel:

    我正在与我们的制造组进行核实。 他们会在我获得数据后立即通知您。

    感谢您快速回复。

    此致、   

    Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    欢迎。

    谢谢!
    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们从未收到尼康的任何官方报告,当我们发送他们的板 X 射线。 他们使用了130kV 系统(这是我们使用的系统)、功率更大的160kV 系统。 他们还尝试了 CT 扫描 X 射线。 他们根本无法成功穿透这些部件。

    这些器件在130kV 和9.4W 时接受了 X 光泽。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Dan、

    感谢您的答复、我正在尝试获取有关我们过去尝试的功率等级的信息。

    谢谢!
    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan、您好!

    我们能够获得一些过去行之有效的 X 射线成像的信息。

    我可以通过您的 myTI 帐户中列出的电子邮件与您联系吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请。