This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5025AEVAL:输出电压问题

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1389183/lm5025aeval-vout-issue

器件型号:LM5025AEVAL

工具与软件:

您好!

我遇到了两个问题:

  1. 我当前正在尝试将输出电压调节到5V。 但是、调整分压电阻器 R27后、我可以达到的最大电压仅为4.3V。 我怀疑这可能是由于占空比过大所致。 我是否应该调整斜坡引脚上的电阻器 R9以允许更大的占空比?
  2. 当我调整 R9时、我可以设置的最大值为110k。 如果我将其增加到120k、IC 会烧毁。 这可能是什么原因呢?

原始规格:

输入电压:36-78V

输出电压:3.3V

输出电流:30A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    频率、最大导通时间、最大占空比设置等是多少? 进行更改之前的最大占空比是多少?进行了哪些更改? 这是什么设计、规格是什么? 请提供更改、计算、波形等详细信息、以帮助演示/解释问题?

    Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于不完整的信息、我深表歉意。

    以下是有源钳位正向转换器的其他参数。

    修改前:

    • 调整 :233kHz
    • :2.45us
    • Dmax :57%
    • VOUT 测试点 : Vout=D⋅(NS/NP)⋅Vin
    • 平均分量 :48伏
    • Ns/Np (变压器 T2的匝数比) :1/6.

    计算方式:

    • VOUT、max : 4.56V(无法实现5V 输出)

    5V 输出所需:

    • 因此、要实现 Vout、max=5V
      • dmax=5V/48V⋅6=62.5%
      • TON=4.3us⋅62.5%=2.69us
      • RFF⋅CFF=(48V⋅2.69us)/2.5V=5.165×10−5.
      • 如果我们保持 CFF=470pF、则 RFF>RFF 110kΩ

    问题:

    回到最初的问题、在将 RFF 调整为110k 然后调整分压器电阻后、仍然无法将最大 Vout 调整为5V。 因此、我进一步将 RFF 调整为120k、从而使 IC 烧毁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于2:1的输入电压范围、变压器匝数比6:1太高。 对于36V<VIN<72V、您的输入仅变化2:1、因此您无法在如此高的占空比下运行。 我建议在 VIN=36V 时将 Dmax 设置为45%-50%之类的值、然后重新计算匝数。

    Steve