请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5025AEVAL 工具与软件:
您好!
我遇到了两个问题:
- 我当前正在尝试将输出电压调节到5V。 但是、调整分压电阻器 R27后、我可以达到的最大电压仅为4.3V。 我怀疑这可能是由于占空比过大所致。 我是否应该调整斜坡引脚上的电阻器 R9以允许更大的占空比?
- 当我调整 R9时、我可以设置的最大值为110k。 如果我将其增加到120k、IC 会烧毁。 这可能是什么原因呢?
原始规格:
输入电压:36-78V
输出电压:3.3V
输出电流:30A