This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5155-Q1:了解用于生成可变双路输出(+/-60V)的 SEPIC 架构波形

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1389736/lm5155-q1-understanding-the-waveform-of-a-sepic-architecture-for-making-a-variable-dual-output--60-v

器件型号:LM5155-Q1

工具与软件:

尊敬的工程师:

我正在分析 德州仪器(TI) 用于制作可变双路输出(+/-60V、来自11V)的以下参考设计:

我想知道的是、要了解以下仿真的信号波形:

波形:

我不明白的是  ***-WAVE-P   ***-WAVE-N ,我所期望的是  D1  只需传递正脉冲(周期)和  D2  只传递负脉冲(周期)、但我们看到、它们同时传递正脉冲和负脉冲:

如果我们放大、可以看出两者都已越过零电平(时间刻度14.42ms 至14.46ms):

此致  

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Behnam:

    感谢您的咨询。

    在此设计中、您有用于正电源轨的 SEPIC 功率级和用于负电源轨的 CKK 功率级。

    SEPIC 和 CKK 的工作方式相似、但功率级看起来不同:

    Cuk:从耦合电容器到 GND 的二极管

           

    SEPIC:耦合电容器到输出端的二极管点。

        

    正如您看到的、电压和电流波形的形状看起来相同。

    我建议下载功率级设计器: https://www.ti.com/tool/download/POWERSTAGE-DESIGNER

    在这里、您可以查看不同拓扑的波形并试用这些参数。

    此致

    Moritz