请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5155-Q1 工具与软件:
尊敬的工程师:
我正在分析 德州仪器(TI) 用于制作可变双路输出(+/-60V、来自11V)的以下参考设计:

我想知道的是、要了解以下仿真的信号波形:

波形:

我不明白的是 ***-WAVE-P 和 ***-WAVE-N ,我所期望的是 D1 只需传递正脉冲(周期)和 D2 只传递负脉冲(周期)、但我们看到、它们同时传递正脉冲和负脉冲:
如果我们放大、可以看出两者都已越过零电平(时间刻度14.42ms 至14.46ms):

此致