请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS61175 工具与软件:
要求输入电压为10V~15V、输出电压为12V、因此 TPS61175应配置为 SEPIC 拓扑。 原理图如下所示:
我使用直流稳压电源作为61175的输入电压。 无论输入电压是10V 还是15V、空载时的输出电压61175都是正确的(+12V)。
然后将负载连接到61175的输出、 发生错误:
将电源设置为10V 作为61175的输入、 连接负载后、输出电压立即降至约6.5V。
然后将 电源设为15V、 连接负载时、61175的输出为+12V、但10秒后、输出 再次降至6.5V。
负载是功率为+12V±5%的工业计算机。
然后使用 设置为+12V 的直流稳压电源作为 工业计算机电源、计算机可以正确启动。
发现计算机的输入电流在启动过程中从700mA 变为1.5A、电脑刚打开10秒才达到1.5A。
问题是 TPS61175是否适合上述应用?
或者如何更改电路来解决问题?
谢谢你!!!