This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61175:TPS61175似乎是过流保护。

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61175
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1388219/tps61175-it-seems-tps61175-is-overcurrent-protection

器件型号:TPS61175

工具与软件:

转换器
双击
选择以进行翻译

要求输入电压为10V~15V、输出电压为12V、因此 TPS61175应配置为 SEPIC 拓扑。 原理图如下所示:

我使用直流稳压电源作为61175的输入电压。 无论输入电压是10V 还是15V、空载时的输出电压61175都是正确的(+12V)。

然后将负载连接到61175的输出、 发生错误:

将电源设置为10V 作为61175的输入、 连接负载后、输出电压立即降至约6.5V。

然后将 电源设为15V、 连接负载时、61175的输出为+12V、但10秒后、输出 再次降至6.5V。

负载是功率为+12V±5%的工业计算机。

然后使用 设置为+12V 的直流稳压电源作为 工业计算机电源、计算机可以正确启动。

发现计算机的输入电流在启动过程中从700mA 变为1.5A、电脑刚打开10秒才达到1.5A。

问题是 TPS61175是否适合上述应用?

或者如何更改电路来解决问题?

谢谢你!!!