This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC77:CT 引脚的最大电容值

Guru**** 2382480 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3808E
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1386959/tlc77-maximum-capacitance-value-for-ct-pin

器件型号:TLC77
主题中讨论的其他器件:TPS3808E

工具与软件:

您好!

我将使用 TLC7701用于复位信号电路。

复位持续时间大约为5秒。

我会将47uF x 5连接到 CT 引脚。

我想确认连接 CT 引脚时的最大电容值限制。

此致、网状网络

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高网状网络、

    ~250uF 远高于我们器件的典型最大电容、我必须仔细咨询我们的设计团队以确认、但通常对于计时电容器、限值通常为20uF 至10uF。  

    如果您在寻找可实现5秒复位延时时间的器件、我推荐 TPS3808E。 这是一款具有更高精度和更低功耗的新型器件。

    https://www.ti.com/product/TPS3808E?

    请告知我 TPS3808E 是否不能为您效劳。

    Jesse  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jesse:

    感谢您的答复。

    现在我检查 TPS3808E。

    如果我对 TPS3808E 有任何疑问、

    此致、网状网络

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jesse:

    我正考虑使用 TPS3808E 的复位电路、其内容如下所示。
    如果您注意到有关该电路的任何信息、请告诉我。


    (1)我将 TPS3808EG01用于复位电路。

    (2) TPS3808E VDD 引脚使用 LM7805从24V 生成的5V 电源供电。

    (3)将三个330nF 电容器连接到 TPS3808E 的 CT 引脚。(复位延时时间约为5.7秒)

    (4)在此复位电路中、未使用手动复位功能。
    将一个1k Ω 上拉电阻连接到 TPS3808E 的/MR 引脚并将其上拉至5V。
    /MR 引脚在内部电路中以90千欧姆上拉、但为了以防万一、它也从外部上拉。

    (5) TPS3808E SENSE 引脚接收使用分压电阻器除以24V 获得的电压。
    ​​分压电阻器的电阻值为24k Ω 和499 Ω。
    将分压电阻直接连接到 TPS3808E 的检测引脚。
    同时将一个10nF 电容器连接到检测引脚。
    当24V 电源电压达到20V 时、TPS3808E 检测引脚处的输入电压将为0.405V。

    (6)将 NPN 晶体管的基极和1.3k Ω 上拉电阻连接到 TPS3808E 的/RESET 引脚。
    该上拉电阻器连接到5V。
    RESET 持续时间内流入 TPS3808E /RESET 引脚的电流约为4mA。

    此致、网状网络

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高网状网络、

    除了(4)和(6)、其他一切听起来都很不错。

    对于(4)、最好使用一个外部电阻器、但所选的值太低。 90k 和1k 的并联电阻器仅提供990ohm 的上拉电阻器。 至少需要10k。  

    对于(6)、上拉电阻也过低、该器件上拉电阻的建议值为10K-1M。

    Jesse  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jesse:

    感谢您的答复。

    我将把您的建议纳入我的电路设计。

    此致、网状网络