主题中讨论的其他器件:TPS3808E
工具与软件:
您好!
我将使用 TLC7701用于复位信号电路。
复位持续时间大约为5秒。
我会将47uF x 5连接到 CT 引脚。
我想确认连接 CT 引脚时的最大电容值限制。
此致、网状网络
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
高网状网络、
~250uF 远高于我们器件的典型最大电容、我必须仔细咨询我们的设计团队以确认、但通常对于计时电容器、限值通常为20uF 至10uF。
如果您在寻找可实现5秒复位延时时间的器件、我推荐 TPS3808E。 这是一款具有更高精度和更低功耗的新型器件。
https://www.ti.com/product/TPS3808E?
请告知我 TPS3808E 是否不能为您效劳。
Jesse
尊敬的 Jesse:
我正考虑使用 TPS3808E 的复位电路、其内容如下所示。
如果您注意到有关该电路的任何信息、请告诉我。
(1)我将 TPS3808EG01用于复位电路。
(2) TPS3808E VDD 引脚使用 LM7805从24V 生成的5V 电源供电。
(3)将三个330nF 电容器连接到 TPS3808E 的 CT 引脚。(复位延时时间约为5.7秒)
(4)在此复位电路中、未使用手动复位功能。
将一个1k Ω 上拉电阻连接到 TPS3808E 的/MR 引脚并将其上拉至5V。
/MR 引脚在内部电路中以90千欧姆上拉、但为了以防万一、它也从外部上拉。
(5) TPS3808E SENSE 引脚接收使用分压电阻器除以24V 获得的电压。
分压电阻器的电阻值为24k Ω 和499 Ω。
将分压电阻直接连接到 TPS3808E 的检测引脚。
同时将一个10nF 电容器连接到检测引脚。
当24V 电源电压达到20V 时、TPS3808E 检测引脚处的输入电压将为0.405V。
(6)将 NPN 晶体管的基极和1.3k Ω 上拉电阻连接到 TPS3808E 的/RESET 引脚。
该上拉电阻器连接到5V。
RESET 持续时间内流入 TPS3808E /RESET 引脚的电流约为4mA。
此致、网状网络