请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ76952 工具与软件:
尊敬的 TI 专家:
我们使用 TI bq7695202 AFE。
我们按照文档说明测试 OTP 命令、结果成功。
我们想在生产线中使用 OTP、但我们如何知道 AFE 是否已经是 OTP?
是否有任何寄存器来检查 AFE 是否已是 OTP?
如何知道 AFE 中剩余的 OTP 数量?
谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Thomas
若要检查器件是否为 OTP、您可以将设置与默认设置进行比较。
还不错。
"至于剩余的 OTP 数量、我们支持任何这方面的指示。"
根据 TRM、TI bq76952支持8个签名来进行部分 OTP 写入。
我是否可以知道哪个命令或寄存器可以读取或检查剩余的 OTP 数量?
(0x00A0) OTP_WR_CHECK()命令的 bit3"OTP"仅描述了"无法对数据进行编程"、但我们不知道剩余的 No_Data 数量。
谢谢
Ethan Hsu