请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS1HTC100-Q1 工具与软件:
您好!
TPS12130-Q1支持"反极性保护"、并且可在输入端和输出端承受低至-40V 的反极性电压。
但是、查看 TPS1HTC100-Q1数据表、它根本没有"反极性保护"一词。 TPS1HTC100-Q1不支持"反极性保护"? 或者"反向电池保护"与 TPS1HTC100-Q1的"反极性保护"的功能相同? 如果是、那么低至 TPS1HTC100-Q1能够耐受多大的反极性电压?
此致、
K.. 平野