This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS1HTC100-Q1:反极性保护

Guru**** 1788580 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS1HTC100-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1390968/tps1htc100-q1-reverse-polarity-protection

器件型号:TPS1HTC100-Q1

工具与软件:

您好!

TPS12130-Q1支持"反极性保护"、并且可在输入端和输出端承受低至-40V 的反极性电压。
但是、查看 TPS1HTC100-Q1数据表、它根本没有"反极性保护"一词。 TPS1HTC100-Q1不支持"反极性保护"? 或者"反向电池保护"与 TPS1HTC100-Q1的"反极性保护"的功能相同? 如果是、那么低至 TPS1HTC100-Q1能够耐受多大的反极性电压?

此致、

K.. 平野

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hirano-San:

    为了提供反极性保护、TPS1HTC100-Q1需要采用第7.3.4.5节中列出的两种外部设置之一。 是的、反向电池保护也是一回事。

    根据最大绝对值条件、VOUT 可以处理-60V 电压、VS 电压受接地电阻/二极管网络电流(-50mA 最大能力)的限制。

    谢谢!

    Patrick