Other Parts Discussed in Thread: TPS25730, TPS25751
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS25730 主题中讨论的其他器件: TPS25751
工具与软件:
您好!
我想知道在使用 TPS25730时发生功率能力不匹配时禁用电源路径的最佳方法。
TPS25730有一个 在 发生"电源能力不匹配"时切换的引脚(CAP_MIS)。 在我们的应用中、将有一个4开关降压/升压转换器(BQ25756RRVR)连接到 TPS25730。
使用 CAP_MIS 引脚禁用降压/升压转换器是否是实现此目的的最佳方法?
对于 TPS25751、有一个内部寄存器可配置为 在电源能力不匹配的情况下禁用电源路径、但 TPS25730没有此功能。
提前感谢您的支持。
此致、
Jaime