This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25730:如何在功率能力不匹配时禁用电源路径

Guru**** 2812185 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS25730, TPS25751

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1390867/tps25730-how-to-disable-power-path-in-case-of-power-capability-mismatch

器件型号:TPS25730
主题中讨论的其他器件: TPS25751

工具与软件:

您好!

我想知道在使用 TPS25730时发生功率能力不匹配时禁用电源路径的最佳方法。

TPS25730有一个 在 发生"电源能力不匹配"时切换的引脚(CAP_MIS)。  在我们的应用中、将有一个4开关降压/升压转换器(BQ25756RRVR)连接到 TPS25730。

使用 CAP_MIS 引脚禁用降压/升压转换器是否是实现此目的的最佳方法?

对于 TPS25751、有一个内部寄存器可配置为 在电源能力不匹配的情况下禁用电源路径、但 TPS25730没有此功能。

提前感谢您的支持。

此致、

Jaime

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jaime:  

    TPS25730的 CAP_MIS 引脚仅用于指示是否发生了功能不匹配、它不会禁用电源路径。  

    Unknown 说:
    使用 CAP_MIS 引脚禁用降压-升压是实现这一目的的最佳方法吗?

    您可能可以使用该 CAP_MIS 来启用/禁用直流/直流转换器 EN 引脚(如果适用)。

    虽然 TPS25751支持在功能不匹配期间禁用电源路径、但它确实需要 EEPROM 或 EC 在启动时加载其配置。  

    谢谢。此致、

    Raymond Lin