请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5013-Q1 工具与软件:
您好!
我们打算设计一个用于农业 UAV 的紧凑型双路5V 模块。
参数如下:
| 输入电压 | 6S - 17S 锂电池(22.2V - 75V) |
| 输出电压 | 5V + 5V/5.3V + 5.3V |
| 输出电流 | 2A 标称值、2.7A 最大值+ 1.5A 标称值、2.2A 最大值 |
| 冷却 | 有限的自然对流 |
附加的文件为:
1.原理图和 Webench 原理图
e2e.ti.com/.../HVPM_5F00_SCH.pdf

2.所有层板
e2e.ti.com/.../HVPM_5F00_SLKFRONT.pdf
3、具有重要间隙的板材
e2e.ti.com/.../HVPM_5F00_HIGHPDGAPS.pdf
4.板的单层
e2e.ti.com/.../HVPM_5F00_INDIVIDUALLAYERS.pdf
如需更改内容、请提供任何建议。
谢谢!