This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5013-Q1:无人机高电压电源模块的设计可行性

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1389988/lm5013-q1-design-feasibility-for-drone-high-voltage-power-module

器件型号:LM5013-Q1

工具与软件:

您好!  

我们打算设计一个用于农业 UAV 的紧凑型双路5V 模块。

参数如下:

输入电压 6S - 17S 锂电池(22.2V - 75V)
输出电压   5V + 5V/5.3V + 5.3V
输出电流 2A 标称值、2.7A 最大值+ 1.5A 标称值、2.2A 最大值
冷却 有限的自然对流

附加的文件为:

1.原理图和 Webench 原理图

e2e.ti.com/.../HVPM_5F00_SCH.pdf

2.所有层板

e2e.ti.com/.../HVPM_5F00_SLKFRONT.pdf

3、具有重要间隙的板材

e2e.ti.com/.../HVPM_5F00_HIGHPDGAPS.pdf

4.板的单层

e2e.ti.com/.../HVPM_5F00_INDIVIDUALLAYERS.pdf

如需更改内容、请提供任何建议。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    让我检查一下设计、在明天 IST 时序之前与您联系。

    谢谢!

    Nitya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    提前感谢您、Nitya、IST 也会更适合我。

    此致、

    Nilabha Das

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nilabha:

    已对原理图和布局进行了探究。 原理图和板级配置文件看起来不错。 我这边没有评论。

    谢谢!

    Nitya  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您发送编修。

    此致、

    Nilabha